This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81401:电压检测-使用 VSENSEN 输入

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81401EVM, DAC81402, DAC81401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1509278/dac81401-voltage-sense---use-of-vsensen-input

器件型号:DAC81401
主题: DAC81402中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

DACx1401的数据表建议 VSENSEN 输入应接地、但没有说明这是否需要。  是否可以将 VSENSEN 从接地端提起、以便在 VSENSEN 和接地端之间插入低侧电流检测电阻器?  在这种情况下、 如果 VSENSEN 保持远低于其绝对最大值+0.3V (例如限制为最大值+0.1V)、器件是否仍能正确控制 VOUT、也就是说完全保持 VSENSEP 和 VSENSEN 之间的请求电压?

虽然我在问:我是否 可以假设在 VOUT 和 VSENSEP 之间插入一个高侧电流检测电阻器而不会出现任何问题、前提是 DAC 有足够的电压余量进行补偿?

我注意到在 DAC81401EVM 上、VSENSEP 和 VSENSEN 均引出至跳线、从而允许它们分别与 VOUT 和 GND 断开连接、因此我猜测 DAC 将 针对高侧或低侧的小(电流检测)电压校正其输出 。

 使用低侧电流检测与高侧电流检测是否有任何缺点、特别是对于 DAC1x401?

谢谢、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    如果可能、我想请您继续使用 DAC81402、其中  VSENSEN 支持相对于 GND 的+/-12V 失调电压。  

    您能否分享您 在 DAC81401中尝试实现低侧电流检测及其工作原理的设计方框图? 之后我可以更好。

    谢谢、
    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    感谢您的提示。  DAC81402不仅是双通道 DAC81401、还是?  我看到相应数据表中的方框图确实在检测输入方面存在一些差异。  除了双通道 DAC81402之外、您能否阐明两个器件之间的差异?

    作为单通道器件、如果可能、我更倾向于使用 DAC81401;我将 很快发布一个方框图 、以说明我希望低侧电流检测如何起作用。

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我理解您的观点。 我将与团队核实、并在接下来的几天内回复您。 同时、请发送方框图。

    谢谢、
    Sanjay