This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF93:SYSREF 采集

Guru**** 2813705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1509589/dac38rf93-sysref-capture

部件号:DAC38RF93

工具/软件:

您好、

我涉及 SYSREF 采集电路、即数据表的第7.3.10节。
在我的设计中、我不确定哪个时钟是"器件时钟"。

我拥有的唯一输入时钟是频率为2534.4GHz 的 DACCLK。 它直接用作 DAC 采样时钟、即我不使用芯片的内部 PLL。

该时钟是否为第7.3.10节中所述的"器件时钟"? 还是由该时钟内部生成的另一个时钟?

此图显示了我使用的时钟配置:

此致、

 Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    是的、无论片上 PLL 模式还是外部时钟模式如何、都在 DACCLK 的上升沿捕获 SYSREF。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    感谢您的回答。

    Miguel