This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7054:共模问题

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1509673/ads7054-common-mode-question

器件型号:ADS7054

工具/软件:

ADC 被描述为全差分、但共模范围严格规定为接近 ADC/2 Vref。

如果 AINP 为+1.7、AINM 为+0.7、它是否会报告1伏输入? 换句话说、即使共模不是 Vref、它是否也会数字化输入之间的差值?

在上述情况下会发生什么情况?

我有一个3.3V 基准电压和一个差分信号、两个输入都始终介于0和 Vref 之间、共模电压通常为1.2V、但不想添加另一个放大器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您可能仍能获得单个样本的准确值、但它会在噪声和线性度方面下降、尤其是在动态输入信号的多次采样中。 简而言之、这将超出数据表规格。 如果您对此感兴趣、我可能能够向您展示我们的 EVM GUI。

    此致、
    Joel