This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:关于双极电源情况下的 REFCOM 引脚连接

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1509999/ads124s06-about-refcom-pin-connection-in-bipolar-supply-case

器件型号:ADS124S06

工具/软件:

大家好!

我正在调试电路板上的电源问题。 电源芯片在输出端似乎遇到低阻抗(或软短路)、这会限制电流并导致输出电压下降。

该电压轨用作 AVSS 中 中的示例 ADS124S06 。 我已经发现了 REFCOM 节点 GND 而不是 AVSS 中 。 这是否会导致此类行为? 我想在这种情况下可能有一条到 GND 的低阻抗路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号 AVSS-SW 节点 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umut Kilci:

    内部基准的设计基于与 AVSS 的连接、如果连接到其他一些点(例如使用双极电源的 DGND)、REFOUT 可能会振荡且不稳定。 因此、您应该修改电路板、以将 REFCOM 和 AVSS-SW 连接到 DGND。 此接线错误可能导致您看到的问题

    您是否正在生成电压更高的双极电源、然后使用 LDO 对其进行调节? 或其他一些电源配置?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的迅速回复。 实际上、两个开关稳压器用于生成 AVCC (2.5V )和 AVSS (–2.5V )。

    当我断开与 ADC 的 AVSS 连接时、输出电压误差消失。 然后、我反转了设置、尝试将 REFCOM 连接到 AVSS 而不是 GND、同时保持 AVSS-SW 不变、但这不起作用。 我开始怀疑 AVSS-SW 和 AVSS 之间可能有一个内部二极管或 PN 结、阳极连接到 AVSS-SW。 如果 AVSS-SW 连接到 GND、该二极管可能会变为正向偏置、可能导致电压短路或创建低阻抗路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umut Kilci:

    感谢您提供更多信息。 是、这就是为什么两个引脚(REFCOM 和 AVSS-SW)都需要连接到数据表中的 AVSS 的原因

    -布莱恩