This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6445:串行接口确认信号

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1509915/ads6445-serial-interface-acknowledge-signal

部件号:ADS6445

工具/软件:

您好、  

1.在 ADC 上配置串行寄存器后、有人能告诉我主器件是否收到任何应答信号?

我既没有在时序图上找到、也没有在数据表中找到。 如果没有此功能、您可以指导我在配置 ADC 后如何生成确认信号。

2.串行接口的信令标准是什么,你能指出它的 DC 特性吗?

谢谢你  

此致

Malkangouda Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malkangouda:

    SPI 与 I2C 不同、没有确认。 SPI 信号标准可能因器件和供应商而异、因为没有标准。

    数据表中提供了 ADS6445的 SPI 接口时序和电压电平。

    此致、

    Rob