This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687:DAC5687的配置是否可行

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5687

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1503360/dac5687-whether-the-configuration-of-dac5687-is-feasible

器件型号:DAC5687

工具/软件:

我想问一问、使用 DAC5687的 PLL 模式、将 CLK1差分60M 输出140M 中频信号、是否可行。

如何配置 LPF 的电容器和电阻器? 是否可以使用数据表上的默认配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第7页列出了 MODE 的几个参数。 您能否提供模式7?的参数
    我们希望使用60MHz 时钟和 PLL 模式输出140MHz 的中频、类似于 Mode7。 我们想参考寄存器配置