This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:原理图设计和布局手册

Guru**** 2589580 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1509394/ads1299-schematic-design-and-layout-note

器件型号:ADS1299

工具/软件:

您好、

这是我们第一次使用 EEG ADS1299芯片、 因此我们需要更多有关电路设计和布局预防措施的信息。

原谅 ADS1299网站文件夹、我们是否可以分享任何其他 ohter 资源? 谢谢!

您能否说明以下标记线是否需要阻抗匹配? 此外、整个 ADS1299电路是否需要设计为具有屏蔽功能?

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    感谢您发送编修。

    您应该尝试以差分方式对 P 和 N 沟道输入布线进行布线、但不需要严格控制总阻抗。 总体阻抗匹配将主要由无源器件容差(即 用于保护或抗混叠的电阻器和电容器)决定。

    布线或 ADS1299本身并不一定需要屏蔽。 但是、建议在器件下方添加实心接地层。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    明白了、谢谢。

    Jeff