This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:使用 VNEG_IN 为包括 OPA192运算放大器和 DG468模拟开关在内的外部元件供电

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2990, OPA192, DAC8771, TLV9362, DAC8775, DAC8771EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1509445/dac8771-using-vneg_in-to-supply-power-to-external-components-including-the-opa192-operational-amplifier-and-the-dg468-analog-switch

器件型号:DAC8771
主题中讨论的其他器件:OPA192TLV9362、OPA2990、 DAC8775、

工具/软件:

您好、

我在使用 DAC8771时、想使用其内部生成的负电源(通过集成电荷泵)为外部元件供电、特别是一个 OPA192运算放大器和一个 DG468模拟开关。

我在数据表中找不到任何有关使用该负电源轨为外部电路供电的规格。 您能否澄清一下这是否受支持、如果是、VNEG_IN 可以安全地向外部元件拉出或灌入的最大电流是多少?

非常感谢您的支持。

此致、
Neus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neus

    据我所知、还有其他人使用内部降压/升压 转换器来驱动外部电路、但我们尚未以这种方式对器件进行表征。 在4通道版本(DAC8775)中、我至少看到了一种情况、当加载 TLV9362时、器件在较高温度下难以启动。 这些运算放大器每通道两个、会导致降压/升压出现问题。 当这些运算放大器替换为 OPA2990时、我认为这些问题已经消除。  

    对于 OPA192、工作电流高于 OPA2990、因此我不确定启动电流曲线因器件而异的程度。 您还需要考虑将每个运算放大器的旁路电容器作为负载的一部分。 无论如何、您需要考虑使用内部降压/升压转换器来驱动其他器件。

    如果您对测试感兴趣、我会考虑使用 DAC8771EVM 并将其设置为为 运算放大器供电。 这对于该应用来说是一个很好的测试。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neus

    顺便说一句,这是我一直提到的职位:  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1443512/dac8775-buck-boost-converters-not-starting-at-elevated-temperatures

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Joseph Wu