This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 该器件的输入阻抗和输入引脚漏电流规格是什么?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1511496/what-are-the-input-impedance-and-input-pin-leakage-specs-for-this-part

器件型号:TLA2528

工具/软件:

我在数据表上找不到它。 我打算使用 ADC 输入来测量稍敏感的信号。 想知道是否确实需要一个缓冲器在 TLA2528输入之前连接它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jerome、

    是否需要缓冲器取决于几个因素、例如采样速度和输入信号的变化速度。 如果您要从热敏电阻对电压轨的温度测量进行采样、这些是缓慢移动的信号、并且如果采样速度也很低、通常会失去没有缓冲器。

    我建议观看TI 高精度实验室视频"在不使用放大器的情况下驱动 SAR ADC "以及" SAR ADC 输入驱动器设计"系列中的其他视频、了解更具体的建议和电路仿真指导。 如果他们有帮助、或者我可以提供更多信息、请告诉我。

    此致、
    Joel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在对非常大的电阻分压器(R1 = 20Mohm、R2 = 0至20Mohm)进行采样。 我想知道 TLA2528输入阻抗或输入漏电流是否会导致传感器中的偏移误差。 我们关心的是能够在某种程度上知道 R2的电阻值的准确性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 ADC 的角度来看、由于输入漏电流/偏置电流、输入电阻两端肯定会有一些压降。 由于存在内部保护二极管、1uA 是125°C 处的最大预期漏电流、这可能会导致较大的误差。  

    在最大10Mohm 源阻抗(R1 || R2)下、我几乎可以肯定您需要一个缓冲器、除非您以极低的速度进行采样。 这会引入一些失调电压误差、但一般情况下可以对其进行校准。 否则、很难稳定至 ADC 的全部精度、而且泄漏电流同样会导致潜在误差。  

    此致、
    Joel