This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MISO 采样延迟?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1511764/miso-sample-delay

器件型号:ADS8688

工具/软件:

存在许多风险
我正在从事一个 ESP32-S3项目。 我正在使用 HSPI 与 ADS8688进行通信、该 HSPI 在1MHz 处以模式1 (在 SCK 下降沿采样)运行。

我使用 esp-idf 框架(4.4.7)设置总线、设备并使用 DMA 运行半双工传输。

问题
经过多次头部刮擦、我发现了 SCK 下降与 MISO 采样之间的延迟。 我通过对传输进行示波、并注意 ADC 在施加0V 电压时的输出(约为0x8000、是我 ADC 计数的中点)与采样内容(约为0xFFFF 或0x0000)对此进行了验证。

请参阅下面的读数、我应该采样的位置是0x7FF6 (接近0x8000的值)、但我实际得到的值是0xFF60 (接近满量程的值)。  

如果它测量的只是中点的北部(0x8005)、则也是如此、然后得到0x0050。

我已经确定 MCU 采样延迟会导致信号出现抖动、从而使整个物体左移。 从"处理它"开始、我可以看到 MISO 在 SCK 下降后最多保持17ns、因此我的问题是这样的。

以下是信号转换(BE:SCK、YW:MISO)、以防您想知道振铃:


我尝试过的东西

  • 增加 SCK -令我更接近15MHz 与1MHz 的预期。
  • 添加电容来减慢信号速度并使用模式0 -这实际上是它之前的工作方式(错误)。 再次证明获取了正确的 MISO 位。 然而,这就是我所说的一个柏忌。

问题
这是您之前在实施过程中遇到的问题吗? 如何解决该问题? 我考虑添加缓冲器或锁存器来延迟/保持 MISO 状态的时间延长一点(10-50ns)、这种常见的做法是吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  请参阅 ADS8688数据表中的图1。  SDO 的最短保持时间(THT_CKDO)为10ns、您在屏幕截图中显示17nS -这是正常运行。  上面的第一张屏幕截图显示了0x7FFD 作为转换结果、如果您配置为双极输入范围之一、它将接近于零、如果您配置为单极范围、则它将接近于中标度。  如果微控制器作为 FFD 读取该输出、则会以某种方式去除第一个半字节。  这在某处是代码的问题、而不是 ADS8688本身。