This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:AVDD 和 DVDD 上电序列

Guru**** 2371380 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1508778/ads8689-avdd-and-dvdd-power-up-sequence

器件型号:ADS8689

工具/软件:

尊敬的数据转换器支持 团队:

根据数据表、对于 AVDD 和 DVDD、ADS8689的绝对最大额定值均为+7V。
DVDD 的建议运行条件高达 AVDD。


AVDD 和 DVDD 的上电序列以及顺序是否有任何限制? 此时未施加模拟输入信号。
我们的客户从5V 电压提供 AVDD 和 DVDD。
在这种情况下、ADS8689的数字电源是否应与模拟电源分离?

使用具有几欧姆电阻的 RC 滤波器是否会出现任何问题?
如果您对 AVDD 和 DVDD 都为5V 时的电源有任何好的想法、请告诉我。


此致、
Yuyama Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、

     ADS8689的电源没有特殊序列要求、使用相同的5V 电源则两者都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hendrick-san:

    感谢您的建议。
    我们告诉客户通过干净的模拟电源提供+5V 电压、以便为 ADS8969的 VADD 和 DVDD 供电。
    如果客户有任何疑问、请再次告知。

    此致、
    Yuyama Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hendrick-san:

    在数据表的第6.3节"建议运行条件"中指出、DVDD 的最大值高达 AVDD、但如果 DVDD 超过 AVDD、是否存在任何问题?
    我们的客户担心、如果 DVDD 由数字电源供电、纹波噪声会超过 AVDD。
    此致、
    Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、

    请查看第6.5节中的页面顶部。  所有性能数据均基于使用内部基准的5V AVDD 和3.3V DVDD。  请向您的客户指出、让他们使用推荐的 NOM 电压源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hendrick-san:

    感谢您的答复。

    在数据表中、6.1绝对最大额定值指出 AVDD 和 DVDD 的范围均为-0.3V 至+7.0V。
    客户担心当 DVDD 超过 AVDD 电压时、是否会出现闩锁等器件问题?
    客户之所以进行此咨询、是因为有些系统具有3V 数字接口、但有些系统也具有5V 接口。

    此致、
    Yuyama Hiroaki

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、如果 AVDD 和 DVDD 都为5V、则不会出现问题