This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84:帮助了解 DAC34SH84配置–了解内插、VCO/NCO 频率

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84, ADC3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1511549/dac34sh84-help-with-dac34sh84-configuration-understanding-interpolation-vco-nco-frequencies

器件型号:DAC34SH84
Thread 中讨论的其他器件: ADC3444

工具/软件:

您好:

我正在使用 DAC34SH84 我在当前工程中有一些关于其配置的问题。

输入数据速率 125MSPS 、我指的是数据表中显示的计算(第54页)、但我无法了解如何为我的用例选择内插因子、VCO 频率和 NCO 频率。

在我的设计中、我正在从接收数字数据 ADC3444 并通过传输能量 DAC34SH84 。 我的目标是确保 ADC 的输入和 DAC 的输出匹配 频率方面影响最高。

请帮助我了解以下内容:

  1. 对于125MSPS 的输入速率、应选择哪个内插值?

  2. 在此设置中、VCO 和 NCO 频率是多少?

  3. 如何配置 DAC、使输出与 ADC 输入正确对应?

  4. FOSTR 的频率是多少。
  5. N、M 和 P 的值是多少

非常感谢您提供任何指导或示例设置。