This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-HT:ADS1282HT 的 Verilog 模型

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282-HT, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1511381/ads1282-ht-verilog-model-for-ads1282ht

部件号:ADS1282-HT
主题: ADS1282中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

销售 IC 或 IP 的公司通常会在测试物理设备之前提供 Verilog 模型进行仿真。 我想知道 ADS1282-HT 是否有 Verilog 模型可用。  

ADS1282HT 作为 SPI 从器件、将从 SPI 主器件接收各种设置值、同时允许主器件连续读取 ADC 转换结果。 如果您能提供 Verilog 模型、该模型可以作为 SPI 从器件来处理这些配置和行为、我将不胜感激。



谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yeonok、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    遗憾的是、ADS1282-HT 上的 SPI 端口没有 Verilog 模型或任何其他模型。  有关 SPI 端口的特定运行情况、请参阅数据表中的第8.3.21节。

    对于信号完整性分析、我们确实为数字 IO 信号提供了 IBIS 模型。  您可以在 ADS1282产品文件夹的商业版本上找到此信息。

    https://www.ti.com/lit/zip/sbam093

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用