This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:DRDY 在 SPI 通信时不保持低电平

Guru**** 2693345 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1510962/ads1271-drdy-not-staying-low-while-spi-communication

器件型号:ADS1271

工具/软件:

您好、

 在高速模式下使用 ADS1271的 Im、SPI SCLK 频率为 27MHz、同时 ADC 的时钟频率为27MHz。

当 SYNC 引脚被拉高时、以使 DRDY 在10usec 后。

但一旦我开始 SPI 通信、DRDY 就会保持低电平 的时间更短、并在 DRDY 为高电平时获取 ADC 采样数据

DRDY -黄色   DOUT -蓝色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priti、

    这是正常行为。  在高速模式下、fCLK=DRDY 27MHz、/DRDY 下降沿之间的时间将为9.48us。  该时间不会改变、但/DRDY 保持高电平的时间量取决于您是否正在读取数据。

    在/DRDY 下降沿之后读取数据时、/DRDY 引脚将在 SCLK 的下一个下降沿变为高电平、并保持高电平、直到下一个转换数据就绪。  但是、如果您没有读取任何数据、则没有 SCLK 下降沿来再次强制/DRDY 为高电平。  在这种情况下、/DRDY 将保持低电平、直到下一个转换数据就绪之前的1个 CLK 周期、并在1个时钟周期内变为高电平、然后再次变为低电平。   

    有关更多详细信息、请参阅图69和/DRDY 部分:

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用