This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:有多少子内核被组装到 ADC12DJ5200RF?

Guru**** 2770435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1510412/adc12dj5200rf-how-many-sub-cores-are-assembled-into-adc12dj5200rf

器件型号:ADC12DJ5200RF

工具/软件:

ADC12DJ5200RF 是 TI 结构化 ADC 吗? 它包含多少个子内核、每个子内核的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lian、

    该 ADC 由4个内核、2个内核交错、以构成通道 A 和通道 B。如果器件在单通道模式下运行、则通道 A 和 B 也是交错的。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问5200是否由5GHz 时钟驱动?  如何分配时钟、例如驱动每个内核的时钟的相位关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5200的输入时钟可达到5200 MHz。 时钟在内部分配到所有内核。 交错内核将具有180度的相位差。