This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7843:关于用 ADS7846E 替代 ADS7843的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7843, ADS7846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1509031/ads7843-regarding-the-replacement-of-ads7843-with-ads7846e

部件号:ADS7843
主题中讨论的其他器件: ADS7846

工具/软件:

您好的团队、

我的客户已采用 ADS7843作为触摸面板控制器、并考虑将其替换为 ADS7846E、以解决触摸面板错位问题。

如果您能确认以下几点、我们将不胜感激。

----------------------------------------------------------------------------------------

我们采用了 TI 的 ADS7843、但我们遇到了触摸屏未对准问题。 经过各种调查后、我们发现 TI 的应用手册指出用 ADS7846E 替代它可以解决 Y 轴失准问题。

我们正在考虑更换此软件、但软件是否可以正常工作而不做任何更改?

据说硬件是引脚兼容的、从功能来看、ADS7846E 似乎增加了测量 ADS7843的 IN3和 IN4对应引脚电压和温度的能力。 当前连接这两个引脚用于调试目的、但未在产品中使用。 我们仅将其用作触摸屏控制器。

----------------------------------------------------------------------------------------

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ADS7843触摸屏控制器已经过软件修订、让我回顾一下该器件、并在今天晚些时候更新主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    感谢您的答复、

    对 ADS7843的使用是否也发生了软件更改?

    数据表指出、使用 ADS7846时、通过更改 ADS7843的软件可以利用额外的功能。

    如果切换到 ADS7846但仅将其用作触摸屏控制器而不使用其他功能、那么它是否可以与 ADS7843相同的软件一起使用?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    各器件的配置位存在一些差异。 数据表表表表4中的控制字节位说明对此进行了说明。

    通道选择位(A2-A0)因 Z 位置、辅助、温度和 VBAT 等增加而有所不同。 SER/DFR 和 PDx 位也存在差异。

    器件功能的灵活性不同、但编程序列和格式相同。 我建议检查 ADS7843中的客户配置、并确保其在 ADS7846中实现相同的功能