This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:同一条并行总线线上有多个 ADS8598H

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H, SN74AVC16334, SN65LVDM1676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1509304/ads8598h-multiple-ads8598h-on-same-parallel-bus-line

器件型号:ADS8598H
主题中讨论的其他器件: SN74AVC16334SN65LVDM1676

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我在同一条并行总线 DB[15:0]上连接了8个 ADS8598H 单元、并使用 CS 引脚以并行模式将数据从 ADS 单独传输到微控制器、后者放置在总线的一端。

在我的当前设计中、我注意到从 ADS 的输出引脚 DB[15:0]传输的值与微控制器读取的值不匹配。

在进行一些硬件调试以排除 PCB 损坏或固件读取故障后、我会 怀疑 在同一总线上并联这么多单元时 DB[15:0]、输出引脚可能不足以驱动信号通过总线、即由于负载增加。   在数据表的第9页中、数字输出似乎能够提供/接收有关0.1mA 的信息。  当使 CS 保持高电平、从而使 DB[15:0]处于高阻抗状态时、我应该期望多大负载?

最终、我是否需要使用可以在总线上拉/灌入更多电流的总线驱动器? 您能推荐应用手册或一些元件来解决该问题吗?

一些附加上下文:

总线驱动器长度约为1m、ADS 间距相等、微控制器位于总线的一端。

已为并行数据读取操作设置通信时序和配置引脚、以匹配图中所示。 数据表的第四个部分和第二个部分 7.4.2.3.1.

RD 引脚在~μ s 3 MHz 时钟频率下计时。

PCB 总线和微控制器的独立电气测试不会导致任何轨迹损坏或读取操作故障。

ADS 基准的连接方式如图所示。 64.

谢谢、L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  下面是一份 可能对您有所帮助的应用手册。  LVDS 接口应足够强大、能够执行您想要的操作、但您也可以使用 SN74AVC16334等驱动器(此处是另一个 适合您的应用手册)。  这个1m 长的电缆是否只是 PCB 之间的一堆电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom、

    (1)我看到 SN74AVC16334可以拉出/灌入最高50 mA 电流。 这应该有助于信号通过总线传输。  

    - A.这意味着我需要为每个 ADS8598H 放置一个 SN74AVC16334、以便缓冲 DB[15:0]引脚?

    - B.如果我让两个广告保持足够接近,你认为可能有一个 SN74来缓冲两个广告吗? 我仍然可以使用 CS 来选择每次锁存到 SN74中的 ADS。

    - C.对于如何放置 SN74以及 ADS 的哪个距离、您可以建议使用任何经验法则、以便在尽可能降低 BOM 成本的同时保持良好的信号完整性?

    目前安装8个 ADS 的 PCB 的长度为1m。 这是设计限制因素。 微控制器通过一个短的(5cm) FPC 通过8个 ADS 单元连接到 PCB。

    (2)很遗憾、LVDS 外设在微控制器上不可用。  

    - D.是否有与 ADS8598H 具有 LVDS 输出的类似器件?  

    - e.您是否还有一个外设 LVDS 接收器,建议它可以与 ARM4微控制器连接?

    我期待对这两种架构进行比较、看看最终产品设计是否具有优势。

    感谢您的及时回复、l

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    对于第一个新问题部分 A、B 和 C -您可以进行两组(四组)或四组(两组)。  是否可以将微控制器放置在电路板的中间?  最远距离的延迟仍可能是一个问题、具体取决于您计划在运行设备时的速度。

    对于 Q2、没有 LVDS ADC 选项、但 SN65LVDM1676之类的选项可能是一个选项、这样您就可以将线路连接到控制器侧的数据总线和 LVDS 介于两者之间的 ADC。