This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:读取板载温度传感器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1509587/ads1232-reading-onboard-temperature-sensor

器件型号:ADS1232

工具/软件:

问题似乎仍然存在。 ADC 生成的值为  415922、对应于123mV 的电压(Vref 输出/ADC_MAX)*(ADC/2)

这意味着芯片温度为25°C +((123mV-111.7mV)/379uV/°C)= 56°C、这在启动 IMO 后直接是不合理的。

可以有人检查我出了什么问题吗? 或者数据表中提供的因素是否错误?

此致

Damian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damian M ü Hörner、

    请参阅这篇关于内部温度传感器精度的文章、它似乎主要是一个粗略测量、但最初并未进行修整。 因此、初始值可能有几 mV 的偏差、这会影响 计算: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708784/ads1232-typically-voltage-of-temperature-sensor

    温度是否正确跟踪? 例如、假设您将器件置于25°C 的温控箱中、其初始读数为40°C。 当您将温度室中的温度增加到40°C 时、测量值是否为55°C? 如果是、那么您只需要手动校准一个初始失调电压

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可悲的是、我们没有气候室、但我会做一些测量、并将读数与 PT100进行比较并进行报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damian M ü Hörner、

    好的、我们将等待您的答复

    -布莱恩