This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:多输入校准和配置设置

Guru**** 2956900 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263EVM-PDK, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1511468/ads1263-multiple-input-calibration-and-configuration-settings

器件型号:ADS1263

工具/软件:

我正在使用 ADS1263EVM-PDK 评估模块来评估测试系统设计中 ADC 的兼容性。 ADC 旨在用作"等效"高分辨率 DMM 替代产品。 该系统包括0V 至5V 范围的差分和单端输入。 我的基准电压来自连接在引脚 AIN2和 AIN3上的5V 超低噪声精密稳压器。

就校准而言、可以使输入悬空并在启用 PGA 的情况下发送适当的命令来实现我所理解的自失调电压校准。 就满量程系统校准而言、考虑到我将 ADC 用于差分和单端电压电平、我应该将输入电压用作基准电压是多少? 应该为此而启用或禁用 PGA? 单端和差分测量是否有不同的校准程序、或者单个校准是否适用于这两种测量类型?

此外、ADC 可能会根据预期的输入信号范围配置为具有不同的增益设置。 是否需要对每个增益设置进行校准?

SPS 和滤波是固定的。

AIN4-AIN5差分信号

AIN6-AIN7 差分信号

AIN8-AINCOM 单端

AIN9-AINCOM 单端

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    进行满量程系统校准时、理论上应该对 ADC 施加正的满量程直流信号、但使用稍小的信号( 以95%满量程输入信号为例)是避免削波输入信号的一种很好的做法。 请参阅此 E2E 帖子中我同事的建议: ads1263:自校准与用户校准

    ADS1263始终测量或转换两个输入引脚(包括 单端输入配置)之间的差分信号、因此您只需在所需的增益配置下使用其中一种配置(例如差分输入)进行校准。  通常、建议为每个增益设置执行单独的增益校准、因为每个增益配置的增益误差可能会略有不同。 如果 ADC 外部存在较大的增益误差、则对所有增益执行单次增益误差校准可能是有益的。

    我注意到您尝试通过将 AINCOM 短接至 GND 来测量 AIN8和 AIN9上的单端输入信号。 ADS1263支持单极电源 (AVDD = 5V、AVSS = GND)或双极电源 (AVDD =+2.5V、AVSS =-2.5V)、但 EVM 仅支持单极电源。 使用 单极电源时、只能在 PGA 被旁路的情况下测量以接地为基准的输入信号。 如果要测量 具有内部 PGA 增益的接地基准输入信号、则必须使用双极电源。

    有一个选项可以在使用单极电源时测量单端信号、您可以使用电平转换电压(伪差分输入模式)对其进行测量。  有关 将负输入引脚电平转换为失调电压的更多信息、请参阅数据表中的第10.1.2节("单端测量")、此功能可以比接地 AINN 引脚更广泛地使用 ADC 的满量程范围。

    BR、

    Dale