This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520:1:2多路信号分离器模式(启用 DDR)

Guru**** 2782155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1512019/adc08d1520-1-2-demux-mode-with-ddr-enabled

部件号:ADC08D1520

工具/软件:

我正在使用 ADC08D1520、并使用 SPI 加载以下配置寄存器(扩展控制模式):
1. x"00107FFF"
2. x"0011BAFF"
3. x"0012007F"
4. x"0013807F"
5. X"001903FF"
6. X"001A007F"
7. X"001B807F"
8. x"001E00FF"
9.X"001F007F"

PD ="0";
PDQ ="0";
CAL 引脚="0";
ADC_ECE ="0";
F_SAMPLING 为1.33GHz、使用合成器计算得出。
我 imimg 用于具有 DDR 输出的1:2多路信号分离器。

观察结果:
1.当我将 I_RISE、Id_Rise、I_FALL 和 Id_Fall 的样本作为序列时。 我获得了 Fs/4附近的一些微镜频率。
2.当我独立取 I_RISE、Id_Rise、I_FALL 和 Id_Fall 并计算 FFT 时、我会获得所需输出的干净峰值。

我想知道我错过了什么、以便按顺序获得完整序列 I_RISE、Id_Rise、I_FALL 和 Id_Fall 的清除 FFT 频谱。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     

    感谢您选择 TI 高速转换器产品。 很遗憾地通知、我们的高速数据转换器应用团队目前没有可用带宽来支持大学查询。 如果资源带宽可用、我们将跟进此问题。

    此致、

    HSC 应用团队