This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8699:基本 ADC 转换读取

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8699

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1512584/ads8699-basic-adc-conversion-read

器件型号:ADS8699

工具/软件:

您好、

我正在为 ADS8699准备 SPI 控制、并希望在复位状态后无需任何进一步配置即可请求最小命令序列来读取 ADC 数据。 我的理解是、只需从主机发送即可

CS 低电平

字节 firstByte = spi.transfer (B00000000);
字节 secondByte = spi.transfe (B00000000);
字节 thirdByte = spi.transfe (B00000000);
字节四字节= spi.transfe (B00000000);

CS 高电平

并在传输期间收集 SDO 线路上的哪些内容返回主机。 是这样吗?

谢谢、此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  如果使用 ADS8699的所有默认寄存器设置、可以将 CONVST/CS 切换为低电平并发送 NOP 命令来检索数据。