This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3244:适用于 ADC3244、ADC3222的 Xilinx 参考设计

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3222, ADC3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1511316/adc3244-xilinx-reference-design-for-adc3244-adc3222

器件型号:ADC3244
主题中讨论的其他器件:ADC3222

工具/软件:

您好、

我 在定制电路板中使用的是 ADC3244和 ADC3222 ADC。 请告知我们 AMD/Xilinx 系列的参考设计。

期待您的回应。

--此致、

Tulsiaero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我可以在此处获得任何更新吗?

    此致、

    Tulsiaero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tulsiaero:

    TI 不提供 ADC32xx 类转换器的 FPGA 参考设计。 这是因为该接口是一种相当简单的串行协议、并且大多数客户更喜欢自行实现捕获逻辑。 这使他们能够基于其 DSP 逻辑优化数据路径、并解决特定于其应用的任何时序闭合挑战。

    此致、
    阿米特