This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:如何将采样率更改为1000SPS

Guru**** 2836230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1512419/ads1298-how-to-change-sampling-rate-to-1000sps

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:ADS1294

工具/软件:

我们有3种不同的现有设计、使用 ADS1298和 ADS1294前端。
目前、它们都以500SPS 的速率采样

研究将采样率增加到1000SPS。

需要哪些步骤和更改(软件和硬件)、哪些方面可能会限制我们应研究的当前设计的各个方面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    可以通过配置 CONFIG1寄存器(01h)中的 DR[2:0]位来对最终输出数据速率进行编程。 有关更多详细信息、请参阅数据表。

    此致、

    Ryan