请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADC12DL3200 工具/软件:
您好、
我正在进行一个设计、其中来自 ADC12DL3200的 LVDS 时钟用作接收 FPGA 内的输入 PLL。
我们想将不同的用户模式编程到 ADC 中(即修改`UpatX`寄存器)。 但是、数据表指出、只有当 LVDS_EN = 0时才应修改这些寄存器、这意味着 LVDS 时钟输出被禁用/PLL 锁定丢失/…… 是否可以在使 LVDS 时钟保持运行的同时将不同图形编程到 ADC 中?
忽略"LVDS_EN 必须为0"时会发生什么情况? 这是只会导致输出端出现临时毛刺脉冲、还是不能保证已编程的模式能够正确输出?
非常感谢。