This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1EVM:是否可以通过同一个源为 DVDD 和 AVDD 供电? 特别是 LaunchPad LP-MSPM0G3519评估模块

Guru**** 2365010 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1EVM, LP5907
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1513871/ads131b04-q1evm-is-it-ok-to-power-dvdd-and-avdd-from-the-same-source-specifically-launchpad-lp-mspm0g3519-evaluation-module

器件型号:ADS131B04-Q1EVM
主题: LP5907中讨论的其他器件

工具/软件:

由于接地未分离、因此 EVM 上似乎实际上没有发生电源分离。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykhlo:

    只要电源是干净的、为 AVDD 和 DVDD 使用同一个电源就没有问题。 您似乎正在尝试使用 LaunchPad 与 ADS131B04-Q1EVM 进行通信、而不是 EVM-PDK 中包含的 PHI 控制器卡。 有两种电源解决方案、仅供参考:

    • 解决方案1:ADS131B04-Q1EVM 在电路板上集成了一个低噪声 LDO (U1、LP5907)、只需向 U1的   引脚1 (VIN)提供外部5V 电源、然后通过使用 JP9上的引脚2-3之间的跳线为 ADC 的 AVDD 生成干净的3.3V 电压。 您还可以将这个3.3V 电源连接到 ADC 的 DVDD。
    • 解决方案2:为 EVM 上 ADC 的 AVDD 和 DVDD 提供相同的外部3.3V 电源。  您还可以为 ADC 的 AVDD 和 DVDD 使用具有相同接地基准的不同电源。

    BR、

    Dale