This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:Altium 设计文件

Guru**** 2366470 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1513313/ads1278evm-pdk-altium-design-files

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题:ADS1278-SP 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们的客户希望测试 ADS1278-SP 的特定航天器件。   ADS1278V2EVM-PDK 是适合我们需要了解的内容的出色候选平台、但因为航天器件的尺寸不同。  在阅读 EVM 手册时、您确实共享了 Altium 原理图、Gerber 文件和 BOM。  是否可以获得 Altium 设计文件的副本、以便我可以改变封装并使用客户的航天器件制造测试卡?  如果我有所有设计文件(是否是现有 EVM 上的 EEPROM 以及问题)、这是否可行?  我们可以购买 EVM 和测试商用器件、但我们的客户希望在可能的情况下测试其器件。   感谢 Len 的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Len

    我有可供共享的 Gerber 文件、这会有帮助吗?  如果要使用 GUI 软件、则需要包含 EEPROM。  如果 EEPROM 为空白、GUI 可以在您首次使用电路板运行软件时对器件进行编程。

    e2e.ti.com/.../ADS1278EVM_5F00_Gerber_5F00_NCdrills_5F00_IPC.zip

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Gerbers 很有帮助、但 Altium 原理图文件会很棒并且可以节省时间。  PCB 文件甚至会更有用。  好消息是、PHI 控制器和软件将采用航天器件的新设计。