This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:寄存器设备映射未加载。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1512916/ads124s08evm-register-device-map-is-not-loading

器件型号:ADS124S08EVM

工具/软件:

我安装了 ADS124S08EVM  Δ-Σ ADC 评估 软件、还安装了  ADS124S08-dvcpkg 插件的方式。  
所有硬件配置均为默认值。 我通过 USB 将 EVM 连接到系统并启动了 GUI、它会在状态栏中显示为  硬件已连接。 准备就绪...  但器件寄存器映射仍未加载。  
我可以打开  "数据分析"选项卡 但似乎什么都没有。

请有人帮助我解决这个加载问题。 甚至检测到 USB  通用批量器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pawan、

    USB 驱动程序正确;GUI 正在与 EVM 通信、但 ADC 似乎未与 EVM 的其余部分通信。

    请发送 EVM 板的图片;我想仔细检查所有跳线是否处于正确的位置。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    我将 EVM 与默认配置一起使用、在 PC 中安装必要的软件和插件后、通过 USB 将套件通电。 我遵循了数据表和用户指南、但它似乎 EVM 已连接、但寄存器映射未加载。  

    但是、正如您所问的、我在发布 EVM 的图像。  请帮助我。 谢谢你。

    如图中所示使用 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出宝贵时间参加本次课程。  

    问题已解决。 我从论坛得到了一些决议。  
    ADS124S08EVM:寄存器设备映射未加载。 -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛。  

    非常感谢。