This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:TVS 二极管

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1513420/ads8588s-tvs-diode

器件型号:ADS8588S

工具/软件:

你好、员工

我正在寻找一个 TVS 二极管。

ADS8588S 的正常输入信号范围为±10V、因此我们需要找到一个最小关断电压为10V 的 TVS 二极管。
ADS8588S 的绝对最大输入电压为±15V、因此最大击穿电压必须小于15V。
SMCJ10CA 满足这两个标准、因此是合适的 TVS 保护器件。

您推荐使用 TI 器件代替 SMCJ10CA 吗?

此致

cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

     SMCJ10CA 是分立式 ESD 二极管、我们的产品线(PADC)无法直接替代该元件。