This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:是否可以将 PHI 板与其他用户设计的卡一起使用?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1278EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1513344/ads1278evm-pdk-is-it-possible-to-use-phi-board-with-another-user-purpose-designed-card

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1278

工具/软件:

我看到评估板具有一个由 PHI 控制器读取以初始化 ADS1278的 EEPROM。  如果将 ADS1278EVM-PDK 替换为使用 AD1278-SP 或商业版本 ADS1278的用户专用电路板、评估套件软件和 PHI 控制器是否可以与用户卡配合使用?  

如果 在可用的情况下可以获得 ADS1278EVM-PDK 的 Altium 设计文件、我们是否可以更改设计并制作自己的卡、以便与现有的 PHI 控制器和软件配合使用?

谢谢、

Len Koop