This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:在菊花链配置中可以连接多少个 ADS127L11?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1513225/ads127l11-how-many-ads127l11s-can-be-connected-in-a-daisy-chain-configuration

器件型号:ADS127L11
主题中讨论的其他器件:ADS127L21

工具/软件:

您好:

最大时、在菊花链配置下最多可以连接多少个 ADS127L11?
ADS127L21如何? 最大时、菊花链配置下最多可以连接多少个 ADS127L21?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 K.Hirano、

    菊花链中的最大器件数量取决于数据速率、帧大小和 SCLK 频率。   

    帧大小范围为16b 至40b。  最大数据速率为1067ksps (ADS127L11)和1365ksps (ADS127L21)、但在此数据速率下、无法使用菊花链。

    对于菊花链中的 ADS127L11和 ADS127L21、最大 SCLK 频率为16.5MHz (IOVDD=1.8V)和20MHz (IOVDD=2V 或更高)。

    以下应用手册提供了详细信息:

    同步采样系统中的 ADS127L11

    ADS127L11最大数量:

    IOVDD=3.3V

    fSCLK = 20MHz

    Fdata=200ksps

    每帧位数= 24 (24b 数据、无 STATUS 字节或 CRC)

    菊花链中的最大数字= FLOORD[fSCLK/(Fdata*bits per frame)]= FLOOR [20000000/(200000*24)]= 4

    ADS127L21最大数量:

    IOVDD=3.3V

    fSCLK = 20MHz

    Fdata = 256ksps

    每帧位数= 24 (24b 数据、无 STATUS 字节或 CRC)

    菊花链中的最大数字= FLOORD[fSCLK/(Fdata*bits per frame)]= FLOOR [20000000/(256000*24)]= 3

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用