This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8328:ADS8328

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B, ADS8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1512940/ads8328-ads8328

器件型号:ADS8328
主题中讨论的其他器件:ADS8900B

工具/软件:

你好

我正在使用 ADS8328IBPW、其位置为 VA=5V、VBD=2.5V、REF+=4.096V、REF-=0V  

根据数据表、 规格: TA =–40°C 至85°C、+VA = 4.5V 至5.5V、+VBD = 1.65V 至5.5V、VREF = 4.096V、fSAMPLE = 500kHz

VIH 高电平输入电压  、 5.5V≥+VBD≥4.5V、 0.65 ×(+VBD)+VBD + 0.3  

为什么在测试条件下 5.5V≥+VBD≥4.5V 而不是5.5V ≥+VBD≥ 1.6V  

2.如果   VA 为5V 时我设计中的 VBD 为2.5V、则 VIH 可以 大于 2.5V?

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ROI、

    感谢您的问题。 降低 VBD 电压的两个后果是它对 VIL/VIH 电平和 ADC 速度的影响。 看看类似的 ADC、即使用相同工艺制造的 ADS8900B、我们可以看到下面在 VBD = 2.5V 时突出显示了 VIH/VIL 电平。 您可以假设 ADS8328也支持这些级别。

      

    如果您注意到下表取自 ADS8900B 数据表、则最大 SCLK 速度也取决于数字电压轨。 ~、由于 ADS8328本身仅支持 μ C 20MHz、因此我们预计不会受到影响。

    此致、

    Samiha