This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:寻找4通道输入隔离式 ADC

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1511194/amc131m03-looking-for-4-channel-input-isolated-adc

器件型号:AMC131M03

工具/软件:


是否有任何替代 IC 与4通道 差分输入,如 AMC131M03这完全有3个差分输入与数字输出和隔离,寻找相同的配置与4输入年度  
请建议一个  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    遗憾的是、3通道是我们隔离式 ADC 系列器件可用的通道数最高的通道数。  

    您能分享一下该应用的一些背景信息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的更新、

    我当时正使用该 IC 并使用单个 IC 来测量三相交流和直流电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您是否有一个图表显示了您希望如何测量? 我担心 的是、交流和直流电压可能不是以同一电势为基准。 这可能会导致器件损坏的风险。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    浏览这个原理图、我计划如何测量的结果如、和所示
    这是可以这样做 还是你可以建议任何选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    这应该对器件是合适的、但如果直流母线和交流线路未完全隔离、系统中可能会出现问题。

    谢谢。