This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1510215/ads131a04-ads131a04

器件型号:ADS131A04

工具/软件:

我有3个菊花链 ADC ADS131A04、在这里、我希望从每个通道的所有4个通道读取数据:

1)配置的寄存器(WREG 和 RREG)的顺序是否重要?

2)我是否需要配置 D_SYS_CFG 寄存器? (I 仅配置了 A_SYS_CFG、CLK1、CLK2和 ADC_ENA)

3)我的设计在开发板上工作,但当我想在另一个板上实施相同的设计,只有电隔离的差异,我不再捕获数据

4)如何在初始化过程中触发 ADC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imene Smida:

    欢迎来到 E2E 论坛。

    1.没有

    2. 如果要使用此寄存器中的默认设置、则无需配置 D_SYS_CFG 寄存器。

    3、如果没有更多的信息,包括原理图和时间,很难说是什么引起了这个问题。 您可以首先测试一个不带或使用电隔离的信号 ADC、然后测试所有3个 ADC 器件。 您还可以降低 SCLK 频率、看看是否有任何改善。

    4.你能澄清"触发器"的含义是什么吗?

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于问题4) ADC 如何在初始化阶段开始工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imene Smida:

    请参阅以下过程:

    • ADC 加电后、首先必须发送 解锁命令以启用接口并开始与器件通信。
    • 从 POR 解锁后或复位后、器件进入低功耗待机模式、默认情况下所有 ADC 通道都断电、因此您必须启用 ADC_ENA 寄存器中的通道、然后 在 A_SYS_CFG 寄存器中选择合适的电压基准源、默认情况下会选择外部电压基准。
    • 最后、发送 WAKEUP 命令可使 器件退出待机模式并启动转换。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否应该将 ADC 重置为初始化状态?
    谢谢你  

    BR  

    Imene.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imene:

    复位可将器件置于默认和已知状态、在配置寄存器并开始转换之前、这是一种很好的做法。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dale  

    我在3个 ADC 中获得0xff04、在12个通道中获得 FFFF、如何解决这一问题  

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imene:

    这是很难说的原因没有任何信息。 您能否一起提供 SPI 信号和/DRDY 的时序图?  最好使用逻辑分析仪捕获的时序进行检查。 您能否仅使用一个 ADC 即可获得正确的转换数据或寄存器数据? 如果没有、我建议您首先测试和调试一个 ADC 单元。

    BR、

    Dale