This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3151:如何测试 DAC3151的稳定时间

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1511761/dac3151-how-to-test-settling-time-of-the-dac3151

器件型号:DAC3151

工具/软件:

尊敬的团队:

您是否有 方法来 测试稳定时间? DAC3151的容性负载非常低、仅为5pF。 稳定时间约为11ns。   很难使用 MSO 示波器测试稳定时间。

如果您有一个很好的方法、请告诉我们。

此致。

Ricardo Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ricardo、

    您使用的示波器是否具有足够的 BW? 2GHz 或更多?  不要使用探头、而是从 DAC 输出端使用低损耗电缆、并直接连接到示波器。

    不确定您是使用我们的 EVM Brd 测试还是您自己的定制电路板设计。 无论哪种方式、您都需要从 DAC 输出网络中移除所有其他元件。

    希望这有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的重播。

    我们使用的示波器 BW 为2GHz。 我们设计了自己的板。  示波器内部有一个1MΩ Ω//16pF 的电容。 这些寄生参数是否会影响最终测试?

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ricardo、

    是的、它会影响测量结果。 我会使用低损耗 BNC 或 SMA 电缆、直接连接到示波器、然后尝试不使用探头。 否则、如图所示、使用一些更高的 BW FET 探头。 这些电容器的电容较低。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    好的。 感谢您的回复。  

    此致、

    Ricardo