This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:仅简化为0 -20 mA 正输出

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1509202/dac8775-simplification-for-0-20-ma-positive-output-only

器件型号:DAC8775

工具/软件:

TI、

我当前正在测试8775EVM 板、一切似乎都能正常工作。 我计划将四个通道中的三个严格用于0–20 mA 输出。 我想利用 DAC 的完整输入电压范围(12V 至36V)。 如果我没有在任何通道上使用负电源、计划使用具有完全跟踪的降压/升压特性、并且不打算使用第四个通道、那么参考设计可以做什么简化? 我是否能够省去一些外部元件? 除了电感器外、是否可以消除红色矩形中的所有元件并将 LP_A 和 VNEG_IN_A 接地? 我假设在输出侧没有任何可以移除的元件?

谢谢、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、


    如果您不打算使用负电源、可以从负降压/升压中消除许多元件。

    在的图中、您在这些元件周围放置了一条虚线、但也可以将 VNEG_IN_x 连接到 GND。 第67页的数据表"电源相关建议"部分介绍了此连接。 具体看一下图136。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我第一次见到你,很高兴见到你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    没问题。 我会注意到、如果您有 EVM、则可以对电路板进行一些修改来进行测试。 采用通道 A、可以移除 JP2处的跳线、然后在 D3处拆焊二极管、我想您会得到将使用的原理图。

    此时、可以得到 VNEG_A 的测试点、并且可以在那里连接外部电源。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来试一下、似乎对于我的应用来说、我会将 VNEG_IN_A 连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我认为、如果您将 VNEG_IN_x 连接到 GND、则无需移除二极管、只需使用跳线即可。 请注意、有一根跳线连接到 AVSS、AVSS 是电路板上的 GND。

    Joseph Wu