This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63202:OUT 引脚短路问题。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1508779/dac63202-outpin-shorted-issue

器件型号:DAC63202

工具/软件:

您好的团队、

如果将 OPAMP 连接到 OUT0/1并运行、则输出将在运行几小时后短路。
然而、短缺时间没有相似之处。

您能告诉我短缺的可能原因吗?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo-San,

    我不确定我是否理解这个问题。 您能否提供一个如何连接运算放大器的示意图? 是作为缓冲器连接的运算放大器、还是尝试驱动输出。  

    在电压输出模式下、 DAC63202输出可以在输出端短路时将50mA 驱动至60mA。 这是一个很大的电流、如果电流流入其他器件、则其本身可能会导致问题。  

    无论如何、电路图一定会帮助您了解可能发生的情况。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph-san,

    感谢您的答复。
    我很抱歉 没有解释。  

    这是围绕输出引脚的电路。
    你能给我一些建议吗?



    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kengo-San:

    这是不寻常的行为。 外部运算放大器的电源是什么以及您配置了什么 DAC 输出?  

    电路中的实际短路是什么? 您如何确定这是一个简短的问题?  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    感谢您的答复。

    BELLOW 是寄存器作为设置。

    寄存器 默认值 之后
    1. COMMON_TRIGGER 0x0000 0x5A00
    2. COMMON_CONFIG 0x0FFF 0x1E03
    3. DAC_0_VOUT_CMP_CONFIG 0x0000 0x1400
    4. COMMON_CONFIG 0x0FFF 0x1003
    5. DAC_1_VOUT_CMP_CONFIG 0x0000 0x1400
    6. COMMON_CONFIG 0x1003 0x1001


    我测量了器件本身上的电阻。
    *安装条件下的值相同。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kengo-San:

    看起来您正在为通道0启用电流模式和电压模式。 您应写入0x1201以启用内部基准、并在电压输出模式下打开通道0和1。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯