This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:在软件模式下使用 ADC 时的引脚端接

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1511832/ads8686s-termination-of-pins-when-using-the-adc-in-software-mode

器件型号:ADS8686S

工具/软件:

您好:
我计划在单线软件串行模式下使用该器件。 我不想将 SDOB 引脚悬空。 您能否告知其终止事宜? 此外、请建议是否对以下引脚使用上拉/下拉电阻器:

1. sdi
2. SDOA
3. SCLK
4. Cs.
5、忙碌
6. CONVST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    很抱歉耽误您的时间。  SDOB 是输出引脚、您无需将其端接。  保持浮动不会有问题、但如果您觉得需要做些什么、请使用10K 接地。  其余引脚上不需要上拉或下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的澄清。 我的主要目标是避免任何不可预测的行为、例如在 SPI 器件已处于工作状态时 MCU 仍上电的情况。 我认为在这种情况下、添加一个上拉或下拉电阻器可能有所帮助。 请分享您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    ADS8686S 数据表中的表6.1显示了器件的绝对最大额定值。  数字 I/O 连接到 MCU、并由 DVDD 控制、而 DVDD 在理想情况下是与 MCU 相同的电源。  您的 MCU 控制 SPI 接口、因此确实不应该有任何问题。  如果您认为噪声可能会意外触发这些输入、则可以在/CS 和/reset 上使用上拉电阻器。  与 SCLK、SDI 和 SDO 串联的 SMAL 串联电阻器(33-100 Ω)有助于减少发射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom!