This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0106M05:输出失败

Guru**** 2927640 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC0106M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1510997/amc0106m05-output-failed

器件型号:AMC0106M05

工具/软件:

亲爱的

  在某些情况下、不存在输出现象、但 AVDD DVDD CLKIN 正常工作;恢复的唯一方法是重新启动 AVDD、然后输出将恢复正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您提请我们注意这个问题。 是否可以提供任何其他背景?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户的伺服驱动器项目使用 AMC0106M05进行当前采集、现已大规模生产。 但是、终端客户的产品使用反馈中会报告偶尔出现过流错误。 经过调查后、发现这是由于 AMC0106M05没有输出导致的、DSP ADC 收集的数据过流。 失败不是重复发生、而是不能每次都复制的意外现象。 它需要长时间进行测试才能出现故障现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    那么、如何验证 AVDD、DVDD 和时钟在这种情况下是否正常工作?  

    是否有显示这些信号和 DOUT 的示波器图片在故障期间可用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      AVDD DVDD DOUT 波形如下所示、不稳定波形是由测试引线的长度造成的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的答复。 您能否评论客户是谁?

    团队是否主动进行测试以了解首次出现故障时的应用程序状态?  

    我将与我的团队核实导致此问题的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     客户按如下方式确认了应用、

    产品描述:产品是一个电机驱动模块,包括一个驱动器编码器和一个集成在一起的电机。 一个电机驱动模块包括15个 H 桥驱动器和15个电机、每个 H 桥使用一个 AMC0106、总共15个 AMC0106。
    实验过程:一条全线,长2米,有8个模块。 故障发生的时间不确定、可能是几十分钟、甚至几十小时。 当第六个模块的第一个线圈报告故障时、始终会出现故障。 如果第六个模块与任何其他未报告故障的模块交换、它仍将报告第六个模块的第一个线圈上的故障。 测试表明、该问题是由处于相同位置(15个线圈中的第一个线圈)的同一 H 桥线圈的电流采样引起的。
    基于上述测试,我们的初步判断是,它应该与实际运行条件有关,这导致了0106中的异常错误。

    IC 运行条件说明:H 桥拓扑目前间歇性地打开左下桥臂、以持续为 AMC0106的 AVDD 充电。 我们的驱动波形如图所示、红色3个通道是驱动 H 桥的左下桥臂的 GS 波形、黄色1通道是驱动 H 桥的右上桥臂的 GS 波形、频率为32K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    好的、这证实了它与模块6有关、而不是与特定的 AMC0106器件有关。 模块6与其余模块有何不同?  

    就直流母线+电源而言、此模块是否比其他模块更远?

    模块6附近是否有任何负载可能导致 EMI 问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模块6与直流母线不是最远的、模块7和9与电源设备最远、没有问题。
    昨天、在一项实验中、模块6被替换为一个新的 GaN 模块解决方案、故障从模块6更改为模块3。
    1A 时的 AVDD 负载电流波形、禁用状态。


    启用状态


    电机闭环控制至1A 电流 AVDD 波形

    客户当前的解决方案是在故障发生后使用程序重置 AVDD。 但客户希望从根本上找出原因并解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于发生故障的器件、您能否检查输出以查看每128个时钟周期是否有相反极性脉冲?  

    通过短探头接地或 C33上的同轴电缆连接来检查确切的 AVDD 信号、以确认高频振铃的幅度会有所帮助。  

    假设栅极驱动器的 AVDD (耦合或传导)上的这种振铃导致发生此问题、AVDD 电路上的缓冲器或电容乘法器可能会有助于提高 AVDD 线路的稳健性。  

    这将对 AMC 侧有所帮助、但最好的做法可能是找出电桥电路中产生这种振铃的原因并尝试改善稳定情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.客户可以确认它不是由输入过压引起的、并且每128个时钟周期没有相反极性脉冲。

    2、 短探头沟槽,客户用弹簧针进行测试,如下图所示。 AVDD


    使用隔离探头进行测试后的波形。  峰值和振幅可能不正确、因为高压隔离探头具有相对较大的放大因子和较小的带宽。

    添加一个2.2 Ω 电阻器作为缓冲器和一个4.7uF 的电容器、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的确认。 这看起来器件正在识别缺少的高侧电源。  

    从第一个波形可以看出、光标标记的最低电压表明 AVDD = 2.719V - 1.499V = 1.22V。  

    这远低于最小 AVDD_UV 检测阈值。 AVDD 电压的快速变化加上欠压的重复性质可能会导致器件出现这种行为。  

    有两个注意事项:如我上一篇文章中所述减少振铃和/或将稳定电压增加到2.719V 以上。 请记住、如果这样做、则过冲不应超过6.5V 的绝对最大额定值。 请记住、探头带宽可能会限制真正的过冲/下冲值、并且可能超出示波器捕获的值(如 HV 探头图片中所述)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户使用无源探头测试的波形是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我不确定您的意思是什么?  

    理解所违反的器件规格似乎足够有效。