This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:数据表中的输入阻抗规格是在单端还是双极下测量?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1514135/ads1299-input-impedance-spec-in-datasheet-is-measured-single-ended-or-bipolar

器件型号:ADS1299

工具/软件:

此器件的输入阻抗规格(1G 欧姆)是在每个输入到 GND 处测量的单端阻抗规格、还是在输入 INxP 和 INxN 之间测量的差分阻抗规格?  TINA 模型或其他工具可能会有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    感谢您发送编修。

    输入阻抗指定为差分阻抗。 遗憾的是、我们没有用于 ADS1299前端的 TINA SPICE 模型

    此致、

    Ryan