This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:ADC 的内部 CLKing 结构

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1514622/ads5263-internal-clking-structure-of-the-adc

部件号:ADS5263

工具/软件:

尊敬的先生或女士:

 是否可以更深入地分享4个 ADC 的内部 CLK 分配结构?

这是标准扇出吗? 是否有其他类型的分组-例如 ADC1和 ADC2获得一个 CLK 缓冲器输出、ADC3、4获得另一个。 还是1:4扇出? 。 CLK 块是由模拟3.3还是数字1.8供电?   

此致。