This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:RTD 4线测量高达1500欧姆

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1514557/ads1247-rtd-4-wire-measurement-upto-1500-ohms

器件型号:ADS1247
主题中讨论的其他器件:ADS124S08

工具/软件:

大家好、

在我的过程中,我们制造传感器,我想开发欧姆表或只是一个测量电阻高达1500欧姆的设备。 我非常喜欢 RTD 4线测量、在实际应用中、我们将测量我们制造的传感器的欧姆值。 我被他的大鸡巴深深吸引了  SBAA201A–2013年3月–2023年3月修订  和  SBAA336B–2018年12月–2024年9月修订。  我想知道哪种应用电路最适合 我的应用。 我只是对滤波元件选择感到困惑、因为它们在应用手册和 PDF 中都有所不同。

请就选择哪种方法提供一些建议。 这并非总是在应用中进行。 我的意思是、每当传感器通过最终阶段时、操作人员只需测量传感器的电阻并记下它。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimit、

    您可以使用任一滤波器电路、但 SBAA336B 四线 PT100 RTD 测量电路使用新一代 ADS124S08。  此电路使用简化但相似的基准滤波器、仍然效果良好。  

    由于您希望测量高达1500欧姆的电流、因此需要使用较低的电流源设置;在用例中、750uA 应该是一个不错的选择。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的 Keith。

    谢谢。 我会记住这一点..