This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:AVDD 波动

Guru**** 2365970 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1511427/ads7138-avdd-fluctuation

部件号:ADS7138

工具/软件:

尊敬的专家:

您能帮助检查 AVDD 波动对 ADS7138的影响吗?

我们的 AVDD 电源的标称电压应为3.3V、但在电池电量不足时可低至3.15V。

我在数据表中看到 LSB = AVDD/4096。 准确度似乎并不差。

担心这里是否遗漏了其他东西?

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、  

    由于 ADS7138使用 AVDD 作为其基准电压、因此电源波动会直接影响测量结果。 您能给我提供一些有关问题的详细信息吗? 测量是否有误差?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    它还没有制造出来。

    具体 应用是测量 NTC 并获取温度。

    想知道通过 LSB 移位或其他因素估算的失调电压或误差。

    如果误差非常小、我们可能会逐渐消除误差、因为+/-1摄氏度并不明显。

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    后续行动。

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、  

    抱歉、我没有意识到有人要求跟进。 可以通过取增益误差、偏移误差和 INL 的和方根来获得 TUE。 由于这些误差是整个温度范围内的最小/最大规格、但并不相关、因此这是有效的方法。

    这篇博客文章 对此进行了很好的介绍:
    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/adc-accuracy-part-2-total-unadjusted-error-explained

    此致、
    Joel