This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:请建议使用合适的 SPI 电平转换器解决方案

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1513806/sn74avc4t245-please-recommend-a-suitable-spi-level-shifter-solution

器件型号:SN74AVC4T245

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

"我需要一个1:2 SPI 和 GPIO 电平转换器、其输入电平为3V、输出电平为1.8V。

SPI 速度应低于50 MHz、并且封装尺寸应较小。

您能推荐合适的产品吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我建议使用 SN74AVC4T774。 所提供的超小型封装是面积为4.68mm² μ m 的 UQFN (RSV)

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的。

    请问哪个端口更适合更高电压以及连接到主设备(高速侧)—端口 A 或端口 B?

    或者两者之间是否没有显著差异?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    没有区别、因为所有端口都是相同的。

    此致、

    Josh