This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5828:关于超声波 NDT 系统

Guru**** 2794665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1514088/afe5828-about-ultrasound-ndt-system

部件号:AFE5828

工具/软件:

尊敬的工程师

 大家好、我是安徽省一家机构的员工。 最近、我们的团队致力于构建 超声波 NDT 系统、我们发现了 TI 公司提供的64通道 NDT 参考系统、该系统可以在 https://www.ti.com/lit/ab/sbaa596/sbaa596.pdf?NDTS=1747190871829中找到 ts。 我们认为这个项目完全符合我们的要求。 因此、我们想问是否有任何关于 SBAA596项目或其他类似项目的参考项目文件和详细资料?

此致、

Ran Qian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 但我们还没有为此开发出任何实际系统。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Sachin

     感谢您的答复。 是否有任何基于 AFE 和 TX 芯片的超声波 Rx 和 TX 系统参考设计?

    应届毕业生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以联系 ultrasound_rx-support@list.ti.com 。