This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:外部内部电压基准模式

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1512597/ads5263-external-internal-voltage-reference-mode

部件号:ADS5263

工具/软件:

尊敬的先生或女士:

 我想在外部电压基准模式下运行 ADC。  

我已将引脚56连接到 GND、但我仍然看到 VCM 引脚是1.5V 的源。 这是预料之中的吗? 当引脚连接到 GND 时、我预计内部共模1.5V 会关断。   

好极了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将引脚56拉至 GND 时、VCM 引脚用作输入引脚、需要提供外部基准电压。 假设你强制1.48 V 你应该能够测量.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    感谢您的快速答复。

     所以两个来源不会"碰撞"? 您能否确认强制施加外部电压(尽管由于测量的是1.5V、一些内部电源已经驱动了该引脚)在该模式下的正确运行方式是什么?

    好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果  引脚56为 GND、则 VCM 充当输入引脚。 用户需要强制使用所需的基准电压。 在这种模式下 VCM 是高阻抗和没有外部强制电压其电压没有定义或弱定义. 因此在该模式下无需强制外部电压。