This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:连接 DAC 与运算放大器、图像滤波器和 GaN 网络

Guru**** 2769525 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, THS4509, LMH6401, THS3217, DAC38J82, LMH5401, DAC38J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1496760/dac38j82-interfacing-dac-with-opamp-image-filter-and-gan-netowork

器件型号:DAC38J82
主题中讨论的其他器件:THS3217、THS3491 、THS4509 、LMH6401、、 LMH5401

工具/软件:

你好

在我们的应用中、上述 DAC 的输出应通过一个信号链、这样我们就可以执行以下操作:

1.图像过滤

2.调整增益或引入衰减

3.功率放大

根据 TI 的应用手册(将 运算放大器连接到高速 DAC 的第1、2、3部分)、我们计划按如下方式设计信号链:

DAC ->差分图像滤波器->差分转单端转换器(THS3217)->电阻衰减网络->输出级(THS3491)。

我们不打算使用  THS3217中提供的功率放大器级。

我想得到一些关于上一个链的反馈。  

此外、我还有一个关于我们在上一个开发阶段中已经实施的另一个信号链的问题。 我不知道为什么以这种方式实施链、但想了解哪一个链在性能方面更好。 此链如下所示:

DAC ->用于 I/V 转换的 HF 变压器->差分放大器(THS4509)->差 分图像滤波器 -> 电阻衰减网络-> 差分转单端转换器(THS3217)->输出级(THS3491)。

这里也 未使用 THS3217的功率放大器功能。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个可考虑的选项是 DAC -> D2D DVGA (LMH6401)-> THS3491差分配置 D2S 输出级(根据您的增益、输出级摆幅和衰减需求);该选项可以根据应用需求保存电阻器衰减网络。

    我已将此线程分配给相应的团队、以便他们进一步支持此查询。

    基乌尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 等待团队提供进一步的建议、以了解每种设计的优缺点。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashunam:  

    很难说您的一种信号链设计本质上优于另一种设计。 性能主要取决于链中每个放大器的特定器件性能。 使用 THS3217等器件的主要优势是、输入均为高阻抗、并且它使得与电流输出 DAC 的连接变得简单。  

    哪些性能规格对您的应用最重要? 我可以尝试并帮助建议能够为您提供最佳结果的器件。  

    此致、  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您对 Ashunam 的答复。 由于我们都在开发同一款产品、所以我继续学习这一主题。

    我们将连接差分电流输出 DAC (DAC38J82)、并通过多级链传递信号。 我们对信号链的关键要求如下:

    1. 目标带宽 : 500 MHz 、所以我们需要在输入端有一个差分低通滤波器级。

    2. 差分到单端(D2S)转换

    3. 数字可控增益调整 和摆幅(直流失调电压)控制。

    4. 功率放大 不确定因素。

    5. 保护电路 包括过压、过流和 ESD 保护。

    我们的主要目标是实现 500 MHz 时失真极低  处理链中的所有数据。 您能否推荐最符合这些要求的器件/器件?

    期待您的建议。

    此致、
    Danidu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danidu:  

    从最终级开始、您需要实现哪种输出摆幅和电流驱动? 为了实现卓越性能、我可能建议使用 LMH5401 FDA 作为初始缓冲器、然后使用 LMH6401 VGA 作为 DAC 的 VGA。 这些器件具有高带宽、因此可在高达500MHz 的情况下为您提供理想的环路增益、从而实现低失真。 然后、我将遵循 LMH6401的差分 SE 级。 器件选择取决于您需要驱动的功率大小。  

    此致、  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    为了阐明我们的输出要求:

    • 需要达到的速度 20Vpp  输出 最终频率级的误差 高达40 MHz  

    • 最大电流驱动 必需值是 200 mA  

    • 此外、我们还需要支持 最大值  直流失调电压范围为-10V 至+10V  瞬态的振幅。 (在更高的频率和更高的振幅下、实现整个失调电压范围可能不可行)

    感谢您的持续指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danidu:  

    根据这些规格、为了获得出色性能、我建议使用 THS3491。 它可以满足您当前和速度要求以及大多数余量要求。 在30V 电源下、它可以摆动26Vpp。 因此它可以支持+/-10V 的失调电压、输出摆幅最高可达16Vpp。  

    此致、  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    非常感谢您推荐这些组件。

    以下是我们当前信号链的简要概述:

    DAC38J82 →μ s 用于 I/V 转换的变压器耦合网络 (与 DAC38J82EVM 中的配置类似)→ 差分放大器 →μ s 差分图像过滤器 (500 MHz 处的5阶椭圆 LPF )→ 增益调整 (目前通过电阻衰减网络)→ 差分至单端转换器 (此处注入的失调电压)→ 输出功率放大级

    在您的专家看来、您是否看到任何基于您推荐的组件的改进或替代方法可以提高性能?
    此外、请您就差分图像滤波器提出建议。 为了获得出色性能、建议使用任何特定的滤波器拓扑或实现?

    此致、
    Danidu。