This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8411:VinH電圧について μ A

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1513482/dac8411-vinh

器件型号:DAC8411

工具/软件:

DAC8411のVinHのMIN電圧が英語のマニュアルと日本語のマニュアルで表記が違うのですが μ s

英語のマニュアルが正しいと考えてよろしいでしょうか?μ s

例えば、VinHはAVddを5 (V)で使用する場合、英語の場合ですと、0.7×AVDD=0.7×5=3.5 (V)と読み取れますが

日本語のマニュアルの場合は1.8 (V)となりますが、英語マニュアルの方が正しいと考えて、3.5 (V)と判断してよろしいでしょうか。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinno-san:  

    遵循以下英文建议:

    似乎这已在英文版的修订版 A 中进行了更新(数据表现在的修订版 C 中)、但日文版没有重新翻译和更新:

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。这解决了我的问题。