This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101QML-SP:这个 DAC 的带宽是多少?

Guru**** 2366930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1513342/dac121s101qml-sp-what-is-the-bandwidth-of-this-dac

器件型号:DAC121S101QML-SP

工具/软件:

该 DAC 的带宽是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:  

    我们没有  为此器件表征带宽。  客户是否尝试生成特定频率的波形?  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、50kHz 至150kHz。 器件是否会限制带宽并导致失真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:  

    这是正弦波吗? 它们每个周期需要多少个点、以及它们使用的 SCLK 频率是多少? 每次 DAC 更新有16个时钟周期、因此它们可以以1.25MSPS (DAC/16)的速率写入新20MHz。  

    每个周期获得150kHz 正弦波的最大点数为8。 (1.25MSPS/150k)。 我认为输出缓冲器在此速度下没有任何问题、但8点正弦波 本身会导致很多失真。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯