This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:请推荐全面的 DAC 解决方案

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53701, DAC60501, DAC60502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1513794/dac60501-please-recommend-a-comprehensive-dac-solution

部件号:DAC60501
主题中讨论的其他器件:DAC53701DAC60502

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在寻找一个 DAC 转换器、它可以通过 I²C I ² C 接口进行配置来设置输出电压。

主要要求是:输出电压范围:0V 至2V 和-2V 至0V

输出电流:大于45mA

单通道或双通道选项均可接受

您是否有任何符合这些规格的合适 DAC? 或者、您能否为实现这一目标推荐可靠的组合解决方案?

非常感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    我们没有太多支持 I2C 的负输出 DAC、也没有太多支持45mA 的 DAC。  

    您将需要一个外部运算放大器来实现双极输出和额外的电流驱动。  

    这两篇文章都应该有助于:

    单极电压输出 DAC 至双极电压输出电路(修订版 A)

    采用精密 DAC 的高电流电压输出电路(修订版 A)

    您可能会找到一个支持45mA 的运算放大器、并遵循第一篇有关双极输出的文章、或者您可以遵循第二篇文章、其中展示了如何使用外部晶体管获得高达10A 的电流。  

    您分享的 DAC60501是一个不错的选择。 DAC53701也可以使用、但您将无法对第一篇文章中所示的电路使用内部基准。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne:

    感谢您先前提供的信息。 我们想进一步详细讨论这一主题。

    我们目前计划使用两个 DAC 来生成单个-2.5V 至+2.5V 的双极电压输出。 我们倾向于使用 DAC 的内部基准、避免依赖任何外部基准电压源。

    通过放大器或缓冲级进行后处理后、我们的目标是将最终 VOUT 信号(VOUT_P / VOUT_N)保持在同一-2.5V 至+2.5V 范围内、同时支持至少100mA (IOUT≥100mA)的输出电流。

    我们已经有了初步的电路设计、我们想确认这种架构是否可行。 此外、我们非常感谢您为我们提供合适的电路拓扑和合适的元件选择(如 DAC、放大器等)的建议、从而帮助我们满足这些要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    您是否在寻找双极 输出? 还是要寻找 VOUT_P 和 VOUT_N 均具有0至2.5V 的满量程范围且 VOUT_P 和 VOUT_N 之间的差分范围为-2.5V 至+2.5V 的差分输出?  

    我推荐 DAC60502。 获得内部基准、由于两个 DAC 位于同一器件中、因此它们将采用同一基准运行。 我们有功率运算放大器、可支持高达100mA 的电流。 或者、您可以使用精密运算放大器并使用您共享的电路来实现高电流。 您有偏好吗?  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne:

    我们目前计划使用差分输出方法、其中两个 DAC 单独控制 VOUT_P 和 VOUT_N、以实现-2.5V 至+2.5V 的可调电压范围。
    如果我们使用功率运算放大器、您能否提供完整的参考电路(包括所需的无源器件值)?
    *我们预计 VDAC 的电压等于 VOUT_P/N、主要区别在于输出电流(IOUT)需要超过100mA。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    此致、

    凯蒂恩·琼斯