This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:技术咨询

Guru**** 2972500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1515226/ads1278-technical-inquiry

器件型号:ADS1278

工具/软件:

您好:

我叫 Yalda Hooshyar、是 El Segundo 波音公司的工程师。 请告知器件型号"ADS1278WHFQ-MLS"的"生存"温度是多少?

感谢您提前提供支持和信息。

此致、

Yalda Hooshyar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yalda Hooshyar、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    我不能确定"表面"温度究竟意味着什么。  我们 验证了 WHFQ 型号在高达115°C 的连续运行规格。  短期内的绝对最大允许结温为217C、最大存储温度为150C。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用